This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
LM5109B是8~14V供电,所以这个芯片最低供电建议8V以上。 5V可以用来驱动MOS, 但是用于供电半桥驱动芯片。
谢谢您的回复,确实是我理解错了,那这个芯片的电荷泵的电容是怎么计算的呢?数据手册里面里面的参数有些没看懂,最高可以泵到多高电压呢?
Hi
chargepump升压是是固定的,和chargepump电容大小无关,按照datasheet中推荐的电荷泵电容即可(一般相对固定,按照推荐即可)
HI
按照datasheet公式计算是可以的。(绝大分芯片这个电容都是datasheet直接推荐的,如果datasheet里面有计算,是需要按照计算确认的)
您看一下数据手册的8.2.2.1 Select Bootstrap and VDD Capacitor,这个公式里的参数,没怎么看懂
就比如说我半桥驱动的话,用的是Gsth是±20V的,那么升压,能升多高呢?
HI
主要原理是Qg=CV, C是chargepump 电容,V是VDD的电压波动, Qg是主要是MOS的Qg。
TI提供的这个计算,考虑得比较多,和其他类似芯片或者同步芯片是有差异得,但是原理一样。
你提到得Vth +/-20V是MOS可接受得驱动电压范围。 而芯片驱动给出得电压实际是接近Vdd得正压,两者没有联系。