推荐客户使用TPS62133设计一款12V输入,5V,3A输出的DC-DC电源,客户按照datasheet做了设计,原路图如下(实际电路C5采用6.8nF):
PCBA调试中出现两个问题:
1.用电子负载测试,带载能力最大2.5A,超过2.5A后,输出不稳定,后分析为芯片散热焊盘处理不当,用风扇辅助散热,负载输出电流可达到3A。
2.加上实际负载(一个基于Freescale I.MX535平台的系统板),系统板有一个开机按键,电源板与系统板连接后,加电源板输入电压12V,测试5V输出
正常,然后按下开机按键,5V电压瞬间跌落为0V,断开系统板测试电源板也没有5V输出,只有更换新的TPS62133后,方可正常输出5V,加2.5A电子
负载测试能正常工作,然后再加系统板测试,问题依旧。用DC Power Supply给系统板供电5V,测试最大工作电流为1.3A。
无奈,用TPS62130EVM,将输出电压调整到5V输出,加电带负载板,能够正常启动,测试启动瞬间输出电压波形(AC耦合)和输出电流波形如下图:
现在的疑问是:1.为什么TPS62133无法启动系统板,而且还会烧掉芯片,而TPS62130却能够正常启动?
2.系统板启动电流这么大,用TPS62130是否合适?
请TI电源工程师给点建议,谢谢!