This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

34063 输出波形出现很大的抖动



与图中给出参数不同

输入5V , 输出-8V ,R2=12K左右(用电位器调的) , R1=2.2K ,  Co=470uf , 开关电容为1000pf ,  二极管为IN5819  L=10mh(越小的电感纹波会大)

RSE=0.24毫欧, 加了一个负载电阻RL=18K;

因为为试验电路 所以基本都是单点接地

黄色的为测试电感与2PIN连接的波形  蓝色为输出波形  都是用交流档测试的  我的疑问是那个峰值抖动是由哪里引起的呢 是开关电源固有的 还是电路上可能出现的问题 而引起的呢??

看到那个开关的抖动就让我想起了阶跃响应 难道是电路中的寄生电容引起的吗??

 而且我 测试的时候 并不能像计算的那样可以用小电感 微亨级别的电感纹波着实不能接受 手头没有更大的电感了 10mh的仍然纹波这样大 

后面的滤波电容加大的话效果一般 基本看不出看不出效果

我的负载电流应该不大吧 这个纹波可以降低吗