您好!
我现在使用 TPS78228DDCT,但是 Iq过高,详细说明及原理图如下:
说明:
1. PWR_BATT 是电压输入端,为4.5V(3节5号电池)
2. PWR_RTC 是电压输出端,是2.8V
问题:
1. 在有负载的情况下,负载好点大约 3uA,输入电流为 97uA
2. 无负载的情况下,输入电流也大于 90uA
以上的情况严重超出规格书中 Iq = 1uA 的指标(即使是空载状态,也不对,参照上述第2点)
当将第3pin与Vin断开后,Iq可以降到 1uA 以下
所以,当器件使能后为何会有这么大的电流损耗呢?
渴望高人指导解答,谢谢!