IC在级联使用的过程中,部分产品的从IC会发生无法工作的问题,测试SW波形无输出,电压无法升起来。
但是用镊子(导体)触碰UVLO pin ,IC用可以启动工作,reset后IC又停止工作,请问一下这种可能是什么原因,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IC在级联使用的过程中,部分产品的从IC会发生无法工作的问题,测试SW波形无输出,电压无法升起来。
但是用镊子(导体)触碰UVLO pin ,IC用可以启动工作,reset后IC又停止工作,请问一下这种可能是什么原因,
互换过了,不良是跟着IC的。
6】如果需要异常的IC实物请告知,我可以提供分析。图纸的话可以单独提供给您。
Hi
用示波器测试分压电阻出UVLO波形确认是否触发欠压保护(不要接触芯片UVLO脚)。
如果信号上确认没有触发保护,而不良又跟着芯片走,很可能就是芯片问题。
请问你芯片哪里买的?
你可以联系你购买芯片渠道,或者找第三方公司做一下芯片开壳子,进一步确认是否是芯片质量问题。