This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61196: 从IC启动异常问题

Part Number: TPS61196


IC在级联使用的过程中,部分产品的从IC会发生无法工作的问题,测试SW波形无输出,电压无法升起来。

但是用镊子(导体)触碰UVLO pin ,IC用可以启动工作,reset后IC又停止工作,请问一下这种可能是什么原因,

  • HI

        有没有和正常板子互换芯片确认是芯片问题?

  • 互换过了,不良是跟着IC的。

    • 敝司使用TPS61196生产的部分产品(约60%)出现IC无法正常工作的问题。
    • 针对NG的产品测试的IC相关的电压和波形,发现NG的产品IC输出的电压和波形异常,SW波形无输出,导致无升压,背光无法点亮。
      • OK品和NG品上的IC进行交叉验证(OK产品上的IC(U1)更换到NG产品上,NG产品的IC(U1)更换到OK产品上),发现异常是跟随IC(U1)的。
      • 对异常的产品使用万用表表头(或镊子等导体)接触UVLO pinIC有机率性可以恢复正常或部分通道正常。
      • 对应的设计图纸见附件,请参考。发生异常的IC集中在从ICU1,U4
    • 6】如果需要异常的IC实物请告知,我可以提供分析。图纸的话可以单独提供给您。

  • Hi

        用示波器测试分压电阻出UVLO波形确认是否触发欠压保护(不要接触芯片UVLO脚)。

        如果信号上确认没有触发保护,而不良又跟着芯片走,很可能就是芯片问题。

        请问你芯片哪里买的?

        你可以联系你购买芯片渠道,或者找第三方公司做一下芯片开壳子,进一步确认是否是芯片质量问题。