想问一下,BQ24251电池充电器芯片,在BAT脚接入电池,如果输入IN不接电压情况下,请问SYS端是否有电压输出,还有这种情况下是否可以对芯片进行I2C数据读写?这个时候LDO电压是否异常,芯片内核电压是由哪个电压提供?
还有在输入IN时,接电池,这个时候对寄存器SYSOFF写1,是不是关闭一个FET,还有这个时候系统内核供电是有谁提供(是电池,还是IN输入)。假如不接电池时能否对I2C进行数据读写,是否可以进行SYSOFF写1断开FET操作。
还有如果只接电池不接IN输入,(如果第一个问题成立,就是无输入IN,SYS有电压输出,SYS输出给MCU供电)是否可以对寄存器SYSOFF写1,(可能这时SYS脚电压等于断开)是否可以重新给IN上电,让MCU有供电,然后对SYSOFF写0,再让FET导通?
我的应用中,是充锂电池,然后MCU接入SYS脚,完成一些控制,有时候可能不接IN(MCU必须工作),进行一些SYS脚的耗电和直接电池接负载耗电。