用WEBENCH设计,Ron改成了240K,L1是10uH,其他不变。
现在输出电压不正常,输入电压18V以下时输出9V左右不稳定,超过18V输出电压就下降到6V,并且不能带负载。
去掉Cac后输出电压稳定,负载正常,但是开关波形断断续续,输出纹波封装700mV左右。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用WEBENCH设计,Ron改成了240K,L1是10uH,其他不变。
现在输出电压不正常,输入电压18V以下时输出9V左右不稳定,超过18V输出电压就下降到6V,并且不能带负载。
去掉Cac后输出电压稳定,负载正常,但是开关波形断断续续,输出纹波封装700mV左右。
还有一个问题,如果开关频率设置的更高,IC温升就很明显,这个IC的VCC可不可以直接用输出的8V供电?
频率升高的话,开关损耗增大,效率会降低,所以温升增加, VCC 不可以直接接输出电压,你接了后,芯片怎么可以启动起来呢?芯片是要先有VCC,才能工作,才有输出电压的
Jian Lv1 说:频率升高的话,开关损耗增大,效率会降低,所以温升增加, VCC 不可以直接接输出电压,你接了后,芯片怎么可以启动起来呢?芯片是要先有VCC,才能工作,才有输出电压的
用VIN的DDS启动
你好,Cac需要接的,不然就没必要接Cr和Rr了,这个webench仿真你再校验一下,Rr应该偏大了,谢谢。
你好,从你的波形来看,这个是不稳定的现象,即在FB上的纹波大小太小了,纹波注入电路是需要的,谢谢。