This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

lmr62014

Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

我在使用lmr62014时,希望输入11v~12v,输出12v,最大电流1a,实际中电压波动很大,想问一下可能是什么问题,电感用的22uh,按数据手册上所标示,R1=100K,R2=11K,C2=10UF/25V

  • Hi

       请提供完整的电路图。 其中推荐输入输出选择低ESR的陶瓷电容,另外测试时采用0.5~0.8A的负载,看是否输出能稳定下来?

  • 这个芯片是一个升压转换控制芯片,你的规格输入输出基本相等,用升压的方案本身是有问题的,建议可以考虑升降压的方案。

  • 感谢您的回复,这个问题目前已经解决,不是我设计的原因,是其中一个分压电阻坏了,连续测试了8个小时,工作比较稳定,目前还在考机

  • 定方案的时候给的要求是12v的输入,结果现在提供给我的是一个13.5v的电源,开始考虑到电源是蓄电池,工作时电池电压会下降,故而选择了升压。我在电池和芯片间加了压降为0.7v的二极管两个,跟换了一个坏的电阻,工作就正常了,不过我意外发现,不用两个二极管也可以正常工作,能给我讲解一下吗?设计的方案只是把输入和输出电容改为了10uf,电感改为了22uf,其他的和数据手册上的参考电路一样。

  • 请问你说的电压波动是开关频率的输出电压峰峰值高还是低于开关频率的电压震荡?

    如果是开关频率的,原因是在你这种应用下,占空比很小,电流纹波很大,如果输出电容ESR比较大,就会导致输出电压纹波很大