这是TI针对目前MR16调光市场推出的最新方案,输出功率一般限制在6W以下。兼容性和调光效果还不错。
目前方案的应用规格为:
电性能测试结果:
调光兼容测试结果和EMI测试结果:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我们一值都在使用这款芯片,但是之前有询问过时候有这款芯片的简化方案,当地的FAE说他们没有详细的资料。
可以麻烦你给我邮箱发一份吗?wy59318265@163.com
请您帮忙填一下我回复您邮件的信息,我会邮件单独发给您。
多谢理解!
关心两点:
1. 价格,货期
2. 直流的EMI如何测试的,有测试接线图吗?希望能共享
你好。
请问你这个AC input的efficiency 是指的电子变压器输入还是你是AC电源输入。
测试曲线中的AC电源输入的频率是50Hz还是模拟电子变压器输入?有没有测过用电子变压器的efficiency是多少?包括电子变压器的功耗在内就行。
您的demo board 的尺寸是多少?可以申请demo板和样片吗?如何询价?
可否看看demo板背面的图片?这个板子可以简化?有简化原理图吗?
这个方案资料能提供下载吗,很想试试这颗料,之前用的是LM3444。
调光效果:
LM3492 兼容OSRAM 电子变压器的调光效果。
我公司正需要这款IC来做一个MR16调光方案 可否发一些详细资料到我邮箱,dsdled@163.com 谢谢!
yaohua he 说:想问一下就是直流输入和交流输入这两种方案你都做吗?
谢谢你的关注!
此方案支持12VAC和12VDC输入.
这个就是不知道跟客户那边的调光器电子变压器匹配的怎么样,客户是零售,会有很多不同的调光器 电子变压器!