这是TI针对目前MR16调光市场推出的最新方案,输出功率一般限制在6W以下。兼容性和调光效果还不错。
目前方案的应用规格为:
电性能测试结果:
调光兼容测试结果和EMI测试结果:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Vreg 其实是一个用于输出电流设定、调光用的供电电路,在该电路中它是5V,是由输出电压通过线性稳压得到的。
飞翔你好:
针对您所说的低端闪的问题,应该属于我们的个别案例,通常我们所了解到的MR16灯闪主要分为:
1,低端微闪。出现在个别前切调光器上,主要取决于前级的调光器、电子变压器,和电源之间的阻抗匹配的差异,很难说有理想的方法解决,也许换别的调光器后低端闪的问题就解决了,我们测试过很多类型的,也去做过实验完善,但是完善之后还是会遇到这个解决了而其他类型的出现闪的状况,不能100%OK.我想这个问题,完全靠我们也很难彻底解决,目前只能克服使用,相信你们有诚意订单需求的客户完全能接受这一点,而且一般有过几年经验的MR16调光方案设计的公司也会明白这方面的问题。
2,高端微闪。这种状况与低端一样,一般表现在个别的前切调光器上,LM3492简化方案鲜有个别案例出现,概率较低,如果您那边出现了该现象,我们还是建议您克服使用。
总而言之:
目前的确没有100%让您满意的方案,因为前面的调光器和电子变压器始终都是未知的,即使我们做到了,因为过于复杂,你们也没法生产,我们也难推行。这是我们从之前方案中汲取的教训。
因此,应很多之前客户的反馈,我们现在需要提供较高性价比的方案,在有利于我们的推广的同时也利于你们的生产,如有不太满意的地方,看看您的客户能否克服使用。毕竟目前并无完美方案,望理解,谢谢!!
hope to get the correction after you watched our demo video: filckering issue occurs on some few case.haiguo jiang 说:我代理商说调到0.7W以下的时候会闪!
can you help to make the further verification on TI lab?
thanks!
您好!我相信TI的代理会给您提供样品的,请留下您的联系方式。谢谢!zhc7401 说:强烈支持TI 推出最新更新的MR16调光方案,希望有样品提供。
或者您在论坛里面申请。
您好,请您再次咨询TI上海 021-23073729 Jason Xu,
quote user="falong wu"]
楼主,PCB的 layout能否提供下载,谢谢!
这个方案效率,EMI都蛮不错的。由于我们现在的PCB的空间比较小,所以想问一下,对布板走线的有没有什么特殊的要求,或者有什么需要特别注意的地方吗?
分析得很详细,效率也挺高的,最好能多传一些设计资料上来,方便理解奥,谢谢!
设计时需要兼顾EMI和LM3492散热的需求,所以走线变得很关键。
1, 从EMI角度考虑,功率回路要小,接地要接好。
2,LM3492由于较热,周边的原件靠稍远离IC.
请理解,我们手上的EVM实在有限,如果您公司想做这方面的产品请联系我们TI的代理,他们会将原理图和LAYOUT电子档,清单发给您,但您要自己买物料和装配:深圳地区falong wu 说:能不能申请免费DEMO?
文晔 WT 刑工 13510099410
新晔 SERIAL TONY 熊工 13590228672
ARROW 涂工 18688943653
如果过热,输出电流会逐渐减小,在实际测试中发现如果IC的温度超过120C,输出电流会减小知道过热保护。qin dong2 说:完整的看了一下楼主的实物图片、技术规格和性能测试结果,TI真牛,此调光方案非常小巧高效,确实是在努力挑战一个新高度。
请问,这颗调光IC有热关断功能吗?另外,电流调节速度够快吗?
调光时的调节速度还可以,不过它跟输出电容有关系
yan shi 说:目前效率带电子变压器测试结果71%-73% 有提高的可能性吗?
完全可以通过降低开关频率的方法提高效率,也就是增大BOOST电感的感量,但可要当心兼容性有没有变差。
需要结合您这边的调光器和电子变压器看看。