This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【DIY】运用TI的LM3447的7W可调光LED球泡灯Demo设计

Other Parts Discussed in Thread: LM3447

看到TI新推出的LM3447调光方案,正好籍着这次的设计大赛,设计一款7W的可调光球泡。

暂定规格如下:

1,输入230VAC±10%,频率50~60Hz。

2,输入功率7W,考虑到80%的效率,输出功率5.6W。

3,兼容前切和后切调光。

4,输入输出隔离。

开始时间:等收到TI的样品开始

由于是DIY Demo,不想与公司的产品有任何冲突,所以希望有朋友能友情提供变压器的样品,灯的外壳以及LED。

在整个Demo期间,我会实时更新项目的进展,包括原理图,PCB,以及调试遇到的问题和心得,大家有什么意见也可以及时给我参考。

支持的同学请举手!