This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

采用UCC25710 LLC 拓扑的户外照明及TV LED背光解决方案PMP4350/PMP4371

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28810, UCC25710

PMP4350, PMP4371是为大功率(>100 w) 通用LED照明设计的高效(> 94%)的AC/ DC高压单串输出解决方案。使用PFC加上LLC控制的拓扑结构,它可以在输出端支持PWM调光和模拟调光。相较于传统的三级解决方案(PFC+DC/DC+Linear LED driver), 不仅结构简单(两级),效率提高, 成本上也得到了极大的优化。这两款设计非常适合电视LED背光、户外LED照明(路灯)。

 

下面是样板,左边部分是EMI滤波器,中间部分是PFC(采用UCC28810控制器)部分,辅助电源采用低成本的原边调整控制芯片ucc28700 实现12V辅助电源,右下是LLC控制器部分。

 

PMP4350方案的设计框图如下所示 


方案的核心是TI之前推出的新型但多路LLC驱动芯片UCC25710,这是业界首款直接通过PFC输出驱动多个LED串的单芯片LLC控制器,使得两级结构成为可能。LLC 控制器的功能包括一个具有可编程 F 的压控振荡器 (VCO)、具有 500 ns 固定死区时间的半桥式栅极驱动器和一个 GM 电流放大器。 LLC 功率输送由控制器的 VCO 频率来调整。 在超低的功率电平下,VCO 频率从最大值变至零,以最大限度地提高低 LED 电流条件下的效率。该 VCO 具有一个准确且可编程的频率范围,可以从最小到最大开关频率自由设定,精准度是3%-6%。能够支持1%-100%的调光范围,通过对占空比进行延时处理,可得到线性的调光曲线。芯片内部集成了过压、过流保护机制,以及过温保护功能,支持PWM调光和模拟调光。

 

下面是PMP4350测试数据

满载PF测试:

 

满载效率测试:

模拟调光线性度:

 

PWM调光:

230Vin

Dimming

Io(mA)

%

1%

7.2

1.0

2%

14

2.0

5%

33

4.7

10%

65

9.3

20%

132

18.9

30%

200

28.7

40%

270

38.7

50%

337

48.4

60%

407

58.4

70%

476

68.3

80%

547

78.5

90%

621

89.1

100%

697

100.0

PMP4371是基于4350的另一套方案,不同的是LEDSW 和CS脚间跨接了电阻电容从而成功消除了调光mos管 。因此降低了成本同时依然保持有很好的线性调光性。

可以在下面链接中得到更多信息:

http://www.ti.com/tool/pmp4350

http://www.ti.com/tool/pmp4371