用于使用 LM3447 的 A19 灯应用
230Vac输入,输出25Vmax,恒流300mA
设计的主要目的在于:
展示 LM3447 是使用单级 PFC、隔离式 LED 灯驱动器实现高可调光性能的理想选择,同时具有简单、组件数量少和解决方案尺寸小等优势。
该参考设计的工作条件和性能如下:
●190VAC 至 264VAC、50Hz 输入电压
●15V 至 25V LED 电压
●300mA LED 调节电流
●>80% 典型的系统效率 ●高功率因数 > 0.9 ●输出短路和开路保护
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
230Vac输入,输出25Vmax,恒流300mA
设计的主要目的在于:
展示 LM3447 是使用单级 PFC、隔离式 LED 灯驱动器实现高可调光性能的理想选择,同时具有简单、组件数量少和解决方案尺寸小等优势。
该参考设计的工作条件和性能如下:
●190VAC 至 264VAC、50Hz 输入电压
●15V 至 25V LED 电压
●300mA LED 调节电流
●>80% 典型的系统效率 ●高功率因数 > 0.9 ●输出短路和开路保护
对.LM3447是单极PFC隔离式的.很多灯同用一个电源的时候,会有点闪 .期待看到你的设计
WEBENCH® Designer 没有调光的设计。建议楼主如果已经开始,可将设计发上来讨论讨论。
用flyback来做,成本有点贵哦,如果结构允许的话,Boost还是好一点。