Other Parts Discussed in Thread: BQ24133
你好,
1. BQ24133 上的 R6 和 R9为设置过压保护上限作用,R6=402K,R9=100K,按照 Datasheet 上的说法超:OVPSET 上的电压高于 ACOV,就会禁止充电。如此计算出 EVM 板上的充电电压不能超过 8V,这样还无法充满两颗 Li 电,不知是 EVM 设置的问题还是我理解有误。
2. BQ24133 的 TTC 引脚是设置快速充电的安全充电时间,EVM 板上的 C24 为 0.1uF,按照 5.6min/nF,充电时间为 5.6*100=560分钟,是不是太久了,还是我理解有问题。
请各位工程师解答以上问题,谢谢!