This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24133 EVM 板上设置过压保护电阻和设置快速充电电容的问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

你好,

1. BQ24133  上的 R6 和 R9为设置过压保护上限作用,R6=402K,R9=100K,按照 Datasheet 上的说法超:OVPSET  上的电压高于 ACOV,就会禁止充电。如此计算出 EVM 板上的充电电压不能超过 8V,这样还无法充满两颗 Li 电,不知是 EVM 设置的问题还是我理解有误。

2. BQ24133 的 TTC 引脚是设置快速充电的安全充电时间,EVM 板上的 C24 为 0.1uF,按照 5.6min/nF,充电时间为 5.6*100=560分钟,是不是太久了,还是我理解有问题。

请各位工程师解答以上问题,谢谢!

  • 1. BQ24133  上的 R6 和 R9为设置过压保护上限作用,R6=402K,R9=100K,按照 Datasheet 上的说法超:OVPSET  上的电压高于 ACOV,就会禁止充电。如此计算出 EVM 板上的充电电压不能超过 8V,这样还无法充满两颗 Li 电,不知是 EVM 设置的问题还是我理解有误。

    R:参考BQ24133的EVM板的使用手册,这个EVM板可以设置为给单节电池充电,也可以设置为2节或3节串联电池充电,其中给单节电池充电时标记为note1 ,给3节电池充电时的配置状态称为note 2。而R6=402K ,R9=100K是Note 1状态下的设置,即单节电池充电时,输入端最高输入电压不能超过8V.所以如果你是两节锂电池,就需要修改这个R6和R9的比列,按照Vacov=1.6[1+(R 6/R9) 将其设置为你想要的过压保护门限,如13.2V 左右。

    总结起来,不同的电芯串联下,设置的输入过压保护门限都不一样,但输入过压门限肯定会比当前的串联电芯数目的CV电压要高一些。

  • 关于这个问题补充一下,在设置时,可以将R9=100K选为一个恒定值,这样其他的输入电压门限在设置时只要根据公式计算R6即可,因为这里输入保护门限是由两者的比率决定的,与单个电阻本身的阻值无关。

  • 2. BQ24133 的 TTC 引脚是设置快速充电的安全充电时间,EVM 板上的 C24 为 0.1uF,按照 5.6min/nF,充电时间为 5.6*100=560分钟,是不是太久了,还是我理解有问题。

    R:这个设置是正确的,理解这个问题的关键在于这个快速充电计时器只是一个backup的安全计时器,行业内就是将其设置为接近10个小时的。只有当充电器或电芯有故障时才会有可能触发这个计时器。

    正常的情况下,我们将其设置为10个小时能够确保对于绝大多数应用而言,都能在10个小时以内完成正常的充电,只有发生意外时才会触发到这个计时器。

    希望这个解释能够对你有所帮助,谢谢!

  • 谢谢 Michael,回答的很详细,很有以下问题麻烦解答:

    1. 这块 EVM 板上还有 除了过压保护,Cell 引脚的电池数量选择,还有哪些参数和元件是根据不同电池颗数进行需要改变的。

    2. Vin  输入电压一般比电池电压高多少合适?

    谢谢!