你好
使用的如下方案

VIN改成5V,R2改成91K,配置成3.3V输出,断开R3,TEC+,TEC-
上电初期输出3.3V,也不发烫,过来5分钟左右,再去测输出3.3V已经没了,芯片发烫严重
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
如上图,你提到的3.3V是输出, 输出是1.8~5V, 现在的异常是TPS63802无输出了吗?
如果是首先要注意芯片功率电感饱和电流足够大,可以测试一下L1,L2阻抗是否已经异常了?
Hi
功率电感电流有可能略微偏小,你需要确认电感的最大峰值电流是否超过电感饱和电流,建议电感饱和电流大于最大峰值电流1.2倍以上。略微偏小是有可能在电源板子工作几分钟后损坏的。
另外还要确认一下输入是否有过冲之类其他异常?
HI
如果是这样的话,电感应该没有问题。
用手触摸是电源芯片工作时吗? 不建议出现这个情况,原因是除了ESD外,还是就是带电触摸很可能导致芯片工作异常而烧芯片。
另外就是芯片哪里买的? 整装真空包装吗?
Hi
力创商城上购买的芯片质量难以保证,建议你找TI购买一批芯片再确认一下良率。
从你上面描述看,我倾向芯片本身的问题,并非电路和layout的问题。