前段时间,在网上买了一个标称12W的LED球泡灯。今天刚到,内心非常激动,用功率计测试了一下,发现只有7W左右,内心无比难受。仔细拆开研究一下,发现是阻容降压电路,40颗2835的灯珠。
还好我只是想要他的外壳与灯板,呵呵。。。。。。
DIY装备准备好了,就等TI的IC了。
晒装备,呵呵呵!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
前段时间,在网上买了一个标称12W的LED球泡灯。今天刚到,内心非常激动,用功率计测试了一下,发现只有7W左右,内心无比难受。仔细拆开研究一下,发现是阻容降压电路,40颗2835的灯珠。
还好我只是想要他的外壳与灯板,呵呵。。。。。。
DIY装备准备好了,就等TI的IC了。
晒装备,呵呵呵!
自己算的变压器,没有用TI的表格算,那个表格不是很好用。如果用那个表格,我变压器匝比会是0.7左右。可能,那个表格,比较适合用作大电流,小电压的产品。目前,我的匝数比是1.5左右。具体的变压器参数如下:
EFD15 5+5 贴片
Np 190 0.2线径
Ns 124 0.2线径
Na 14 0.15*2线径
Lp=1.83mH
多谢 bill wang的建议。
客气。能否把你变压器的计算过程写出来?一起讨论讨论?
LIQUAN JACK 说:自己算的变压器,没有用TI的表格算,那个表格不是很好用。如果用那个表格,我变压器匝比会是0.7左右。可能,那个表格,比较适合用作大电流,小电压的产品。目前,我的匝数比是1.5左右。具体的变压器参数如下:
EFD15 5+5 贴片
Np 190 0.2线径
Ns 124 0.2线径
Na 14 0.15*2线径
Lp=1.83mH
多谢 bill wang的建议。
这两天,公司事情比较忙。明天开始上传我的变压器算法,请各位大师,多多交流指导!关于手机拍照有频闪的问题,正在思考中。。。。。。。
有什么好的方案,请大家一起探讨一下。
计算过程分享:
1、输入电压假想
VREC(PK,MIN)=180V*1.414=254V VREC(PK,MAX)=364*1.414=375V
Vrsm(PK,MIX)=364*1.414=180V Vrsm(PK,MAX)=364*1.414=265V
2、输出电压电流假想
VLED=120V ILED=50mA VOVP_LED=140V
3、最大占空比假想:
DMAX=0.42
4、效率假想,5W以上,一般假想效率为0.8左右,如果输出电流非常小(小于100mA),效率可以假想高一点。
η=0.85
在根据TI-LM3447提供的design procedure来计算,基本差不多了。
个人建议,自己调试的时候总结的一点点小经验:
1、对于整个输入功率大小的选择,可以调整R14//R2电阻的阻值,由于此处电阻可以调整输出功率,建议PCB设计时,用两个电阻并联,这样参数好选取。如出现开始我用万用板搭的电路,那种情况,可以用此办法解决。
2、对应变压器绕法,尽量调整参数每一层都正好饶满,如饶不满的,可以用双线并绕。这样能量转换会好一点,漏感小一点,效率高一点。
3、PCB设计时,芯片地要与功率初级地单点连线。最好通过VCC电容地后连到功率地上,如果不这样做,可能会比较难调机一点。我是芯片地通过VCC电容地与功率初级地单点连线,虽然画PCB用的时间长一点,但是没有用很多时间来调试,基本实际使用值跟计算值非常接近。
以上纯属个人经验分享,有误的地方,请不吝赐教!
年底了,公司事情比较多。调光我还没有测,这个周末弄弄。
昨天晚上看了一下,TI LM3447 ANGLE DETECT CIRCUIT与HOLD CURRENT CITCUIT 部分,今天再继续调试一把。公司领导比较重视这个事情,内心无比开心!
今天看了一下网友们的贴子,说是增加HOLD脚电阻,能解决这个问题。或是调一调整流桥输入端L与R中,R的值,能够解决。满怀开心,等一下试一试!
楼主你好!请问输出级,降纹波电路工作原理是?
此电路可以参考,童诗白模电里面,串联稳压电源部分的内容。希望对你有帮助!
你这50欧电阻是多大功率的呀 零线与火线之间吗?
电阻1W的线绕保险丝电阻,是串在零线或火线上,为了减少开机时在整流桥后产生的瞬时高压,同时起到保险丝的作用。
加了调光器效率是多少呢?
效率大概在78%左右,我测试调光器损耗在0.5W左右。
最近发现,调光的的案子,怎么用手机拍照,都会有闪烁现象了!如果要解决这个现象,怎么解决呀?请网友们指导!
二级调光可以避免闪烁。单端PFC直接出来的都会有100hz频闪。楼主不是加了二级滤波了吗?纹波还是很大吗?顺便说一下。这个纹波要看电流纹波。