TI的专家们,我用UC28700设计了一款给小容量汽车电瓶的充电器,14V/0.5A;
实际调试时发现了问题,UCC28700的VDD很容易过压烧坏。
实际测试发现,空载时,VDD的电压为28V;一旦进入恒流充电模式,VDD一下就跳到34V左右,而且随着时间的增加,VDD一直缓慢上升,最高到了36V左右;
如果继续增加负载,输出电压跌落多了,VDD电压反而到了20V左右。
我知道这是IC自动调整的结果,但是正常充电时,那个VDD电压也太危险了,请问有什么办法来处理这个问题。
实际调试时,我发现增加VDD那个旁路电容意义不大,最大的好处是进入恒流充电时,VDD电压上升得缓慢一些,并不能根除这一问题。
难道要在VDD输入前增加一个稳压电路吗?有点烦人……
请TI的电源专家们帮忙看看,进度很赶,盼复。