This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq27410 I2C 读写问题!!崩溃中!!



求指教~~

鄙人使用的是  5438A。  使用GPIO模拟I2C时序,  设置和读取 27410的数据。   因为有一些传感器用的是同一组GPIO,读出都正常,但是bq27410  就总是不对。

 

在TI上整了好久的资料,也详细读了 datasheet, 但一直调不通。

主要问题:

1.  bq27410  所谓的 双字节cmd 到底应该怎么写,我试了很多种方式,也有应答,但读出的数据明细不对(而且每个寄存器读出的值均一样)。

2. 个人认为 上面的问题 是我bq27410 初始配置不正确(TI 好抠门啊  ,连个参考代码也不给),请教大神配置该怎么样,看datasheet 里的power mode图 和control设置 里的进入模式 也没整出个头头来。

3. 初始时  是不是需要430给  GPIN 一个电平信号??

   

     鄙人一直认为 是自己程序哪里设置 没有设置对(换了相同的芯片 ,还是上面同样的结果,哭泣中)

求大神指导!!感谢!!(哪位大神 有 code 的话,方便请发邮箱 13478789059@163.com    ,跪谢!!)