求指教~~
鄙人使用的是 5438A。 使用GPIO模拟I2C时序, 设置和读取 27410的数据。 因为有一些传感器用的是同一组GPIO,读出都正常,但是bq27410 就总是不对。
在TI上整了好久的资料,也详细读了 datasheet, 但一直调不通。
主要问题:
1. bq27410 所谓的 双字节cmd 到底应该怎么写,我试了很多种方式,也有应答,但读出的数据明细不对(而且每个寄存器读出的值均一样)。
2. 个人认为 上面的问题 是我bq27410 初始配置不正确(TI 好抠门啊 ,连个参考代码也不给),请教大神配置该怎么样,看datasheet 里的power mode图 和control设置 里的进入模式 也没整出个头头来。
3. 初始时 是不是需要430给 GPIN 一个电平信号??
鄙人一直认为 是自己程序哪里设置 没有设置对(换了相同的芯片 ,还是上面同样的结果,哭泣中)
求大神指导!!感谢!!(哪位大神 有 code 的话,方便请发邮箱 13478789059@163.com ,跪谢!!)