INPUT:AC90-264V
OUTPUT:4.6V60A
PF:0.9
效率:85以上
高度不超过22MM
有相关方案推介一下
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果可以,能把方案中变压器和电感的具体参数发到我邮箱里吗?
谢谢!
Hi
可以的,参照这个设计:http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp4332 稍微修改一下就可以了。
根据网站资料样品做出来了,但输出不正常,空载只有4.3V(正常是5V)不能带载,带0.1A电压就降到1V了,不知是不是资料参数错误,能指导一下吗?
谢谢!
Hi,
因为涉及三个部分,建议逐一排查。请先测试下UCC28051的输出,看是否正常;
如果正常,再disable UCC24610,看是否还有该问题。
如果问题依然存在,锁定UCC25600的设计,仔细排查
整改方法:1.将UCC28051部分功能去掉,直接用AC280V(整流后DC390V)供电。
2.将UCC24610部分功能去掉,直接用两个肖特基代用
更改后测试结果:空载DC5.4V,带0.2A电压2.5V
1.测VCC:10.5V
看规格说明有点偏低,不知是否会影响?
2.测GD1,GD2有11V驱动方波
驱动是正常的,不然空载应该不会有正常输出电压
3.怀疑是保护电路发生误动作
断开保护电路,故障依旧,测试SS脚电压1.2V,应该不是SS脚的问题
4.测试DT脚2.2V
不知是否正常
5.最怀疑的是OC反馈不正常,出现过流保护
测OC脚电压,峰值没有超过1V,最高900mV还是干扰杂波,空载及带0.2A没有测到有反馈电压。
Neil帮忙分析一下,给点建议。
我自己也再找一下原因。
UCC28051的VCC开启电压是12V(最小值)。你现在的供电只有10.5V,需要提升。
空载时,10.5V还可以维持电路运行;但一旦带载,输入被拉低了一些,芯片就不能正常运行了。
不好意思!由于忙别的事,这个案子暂停了一下。
由输出电路正常了,但PFC还有问题。
在空载开机瞬间有驱动电压,但随后就没有了,我把输出带40W还是没有,不知是什么问题。
帮我看一下电路参数没有问题。电路参数同网站资料。
PFC电感感量才90uH不知是否合理?以前我用别的方案这么大的功率都是500uH。
频率是由外部电路决定的,TM模式下,开关频率不是固定的,设计的时候是假设这个最小频率来倒推的
lz20060508 说:这个IC的工作频率是内部设定的吗?外围参数能调工作频率吗?
是高压探头,你说的是IC采集失真造成工作不正常?还是说示波器采集失真造成显示不正常?
我又换了一台示波器,调了一下时间,波形还是一样的,应该不是示波器的问题。
还有一个问题,如果要调大产品的输出电流只把R48,R60的阻值减小来降低OC脚的反馈电压,还有其他方法吗?
目前我在测试的时候输出48A就已经过流保护了,测一下OC脚的电压已经超过0.9V。
不知是不是电路的参数不对,不会是变压器没有做好造成的吧?
是示波器采集失真,这跟示波器的采集存储深度和采样率都有关系
lz20060508 说:是高压探头,你说的是IC采集失真造成工作不正常?还是说示波器采集失真造成显示不正常?
以前是在AC220V测的,现在是AC180V测的。
我分析是ZCD检测信号有问题,造成开关管不工作,我的电感检测信号绕组匝比是28:3
不知参数对不对?不知怎么调试?
其实这个参数在我之前贴的文档中都有涉及到,我建议您再根据文档检查一下电路参数是否合理
lz20060508 说:以前是在AC220V测的,现在是AC180V测的。
我分析是ZCD检测信号有问题,造成开关管不工作,我的电感检测信号绕组匝比是28:3
不知参数对不对?不知怎么调试?