This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54327 输出电压上限原因

Other Parts Discussed in Thread: TPS54327

TPS54327的输入耐压是18V,但是输出电压最高只能达到7V。输出电压被限制在7V是什么原因?请帮忙解答,谢谢!

  • Hi

        TPS54327是专门适合于低duty应用的芯片, 因此duty会因为on time/off time限制:

        

       具体可以看一下datasheet:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps54327.pdf第七页

  • Dear Eric

    这是由器件内部MOSFET的耐压程度决定的。

    理论上来说,最高输出电压由输入电压和最大占空比决定的,但是在实际工作中需要考虑到芯片内部器件的耐压状况。类似TPS54327这样常用在低压输出的器件,内部MOSFET多用7V耐压MOSFET。由于芯片在工作过程中有一些功能,比如说输出OVP,需要参考输出电压作为判断依据,如果输出高过7V也就是高过MOSFET耐压,芯片将有部分或者全部不能工作的风险,这就为什么输出电压限制在7V和参考电压之间。

    希望能解答您的疑问。

    Best regards

    Na

     

  • 楼主,同Johnsin所说,这个芯片的频率固定(伪定频),对Ton/Toff又有限制,因此输出电压被固定在一个范围。

    读一下P7,可以加深了解。

  • Hi

       按照上述参数表最大D=150/(150+260)=36.5%,  输入18V时得到最大输出电压18*36.8=6.58V.  接近7V左右。

  • 不知楼主是否清楚这个问题的解释了。

    通过大家的群策群力,这个问题应该是搞的很清楚了的。 :)

  • Hi Eric,

    关于DCAP-2 这种 adaptive constant on time的器件, 有一个小tip:

    此类器件,除了具备传统COT器件off-time 可变之外,其实on time也是随着Vin 和 Vout 变化的,这就是所谓的 "adaptive”。所以datasheet 里面关于on-time都会标明是在何种Vin和Vout情况之下得到的参数,这一点常容易被忽视。

    Best regards

    Na