This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS1653: SCH design check and Output Cap Selection?

Part Number: TPS1653


1. The efuse PN is TPS16530 .Is it nessecery for the design to add a COUT  CAP(100uf/100v ;RED )  on the efuse out put? The high voltage  Aluminum cap size is too big for the output port.

    Could it be replaced by a Ceramic caps  such as the value is 2.2uf/100v?

2. SCHEMATIC1 _ PAGE3_RRU_POWER_SU.pdf

   Attached is the SCH design for TPS16530 ,please check.

   

  • HI

         建议你直接通过示波器测试efuse后的电压是否满足你的需求来确认?

         Cout并非一定要达到100uf,适当放小一些的是可以的。

        

  • 谢谢回复,不太明白你的意思,能说的具体些吗?就算没有电容,EFUSE 打开后输出的电压也应该和VIN一致,我理解EFUSE类似MOS管,打开后,输出和输入一致,不是道你是否说的是瞬态电压?

  • Hi

       你说得没错,但是负载在消耗的时候,如果没有足够的电容稳压可能瞬态的拉低。所以如果从波形上测试fuse后电压能稳定的给到输出,减小电容也就没有什么问题。

  • 设备的工作场景如图所示,EFUSE 设计在EU 的供电端口,EU 供电端口通过较长的电线电缆连接RRU供电,如果RRU有瞬态的电流需求,可能需要RRU本地的电容应对,EU 电源输出端的大容量电解电容是不是起不到作用?我们设计关心的两个问题:

    1. COUT(红色标识C2,C9 )的存在与否是否影响EFUSE 的工作稳定性。

    2.COUT(红色标识 C2,C9等)的存在与否是否影响系统的防护性能。

    另外能否检查TPS16530RGER的电路图,看我们的设计是否正确。

  • HI

        按照TPS16530电路设计输出电容电容即可。你提到的C2,C9如果就是TPS16530的输出电容,是可以适当减小的。在layout上,受电端也是有电容的,这些电容layout上尽量靠近其受电输入。