我司一个产品用到TPS40210升压时遇到问题,请大神指教,
设计要求:1、input 24V,output 180V,500mA;
原理图和PCB见附件,
在调试时,遇到以下现象:
1、按照原理图参数焊接时,输入24V,
输出空载时,电压只有30V,
调试各参数,输出电压均不能提高;
2、断开pin2 SS脚,输出空载时,输出电压有176V,此时输入电流180mA;
3、此时,如果给输出加500mA的负载,输出电压会迅速降低到60V,输入电流快速上升,直至到5A.
是什么原因呢?请指教。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我司一个产品用到TPS40210升压时遇到问题,请大神指教,
设计要求:1、input 24V,output 180V,500mA;
原理图和PCB见附件,
在调试时,遇到以下现象:
1、按照原理图参数焊接时,输入24V,
输出空载时,电压只有30V,
调试各参数,输出电压均不能提高;
2、断开pin2 SS脚,输出空载时,输出电压有176V,此时输入电流180mA;
3、此时,如果给输出加500mA的负载,输出电压会迅速降低到60V,输入电流快速上升,直至到5A.
是什么原因呢?请指教。
感谢Curly Li的回复:
PIN2的10K电阻已经用0 ohm了,
如果用270nF,输出电源几乎没有提升,该电容越小,输出电压越高,
完全断开pin2,输出电压能达到176V,能达到要求。
1、请问是什么原因呢?
2、带负载能力不行是电感的功率小了吗?
带上负载时,电感不怎么发热,MOS管RF740发热很严重,已经烧了两个了,现在加了一个很大的散热片。
3、电感用220uH是不是太大了?能听到哒哒的响声。
4、pin1的频率为73.2K,是否带负载,没有变化;
5、pin9的电压是8V,正常吗?
6、烧了两个MOS管后,再换一个,pin8几乎是高电平,看看PWM,占空比大于99%,导致一上电就是大电流
换了一个TPS40210还不行,不知道是什么原因?
请大神继续赐教,不胜感激。
补充两点疑问:
1、为什么输出空载的时候,输入电流还有180mA?
2、我的PCB layout有问题吗?功率地和信号地已经是单点连接的。
PIN9电压为8V是正常的,MOSFET管的内阻为0.54Ω,导致MOS的导通损耗就接近5W多,算上开关损耗就更大,很容易烧MOS, 建议换成
BSC600N25N(250v@60mΩ)或类似的MOSFET,另外附上一个利用WEBENCH产生的TPS40210的参考设计,先按照参考设计把电感和MOSFET选好.
Hi
输出180V/0.5A,需要额外的增加芯片的驱动能力,TI有提供一个20~30V输入,100V/0.3A的方案,你可以参考:
http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp8913
建议你这个设计的基础上调试,重新计算电感的大小(特别是饱和电流), 频率可以降低,输入输出电容都是要增加的,以及调整反馈。
TI提供的20~30V输入,100V/0.3A的方案好像有点复杂,
按照我原来的线路,
把电感改为330uH, 10A,DCR<40m ohm,
MOS管改为STP50NF25,DCR:69m ohm,
R3改为4M;
R8改为10m ohm
C6不焊接,R7还是0 ohm,
现在带200mA的负载可以正常工作,MOS管也不发烫,
只是不明白为什么软启动不能接,接上电压就降低,电容越小,电压降低也越少,
接到270nF完全不升压,用1nF可以升到100V左右,断开可以升到176V。
Hi
区别只是多了一个驱动器芯片,原因是你的输出达到90W.
造成不能接软启动电容的原因应该是layout。
Hi
软启动影响带载能力,你可以参考这个case:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/49631.aspx
虽然这个TPS40200是降压芯片,而TPS40210是升压的,但是现象类似,不排除是layout造成的,建议你确认。
非常感谢tao smith的及时回复,
我把原理图和PCB重新传上来,能不能帮忙看一下,pcblayout哪里有问题,
下一版好解决这些问题。
我们这个电路的功能是给一个4~15uF的电容充电,一秒约开关20次;
之前考虑180V,500mA的留了较大的冗余,实际上200mA也应该够用了。
现在电流检测的电阻是用了10 mohm,
如果直接用0 ohm则不能启动,一上电,输入电流就达到5A,
这个电阻也影响带负载的能力,电阻越小,带负载能力越强;
C4,R4,C5补偿网络,对负载能力也有影响,这个怎么算呢?
谢谢。
Hi
如果是200mA, 可以参考上述工程师提供的WEBENCH仿真电路的参数( 补偿的算法datasheet上有,算法比较麻烦)。
关于layout可以参考TI EVM板:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu308/sluu308.pdf 第十五页。
Hi
关于电路设计,可以参考上面工程师提供的180/200mA的wenench仿真电路, 补偿电路设计计算在datasheet中有:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps40210.pdf
关于layout, 可以参考EVM板: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu308/sluu308.pdf 第十五页。
再次请教:
此电路在工作时,能听到一个很明显的噪音,大约在3~5KHz,
尝试更改震荡频率,从30KHz~1MHz,噪音一直都存在:
1、这是否正常,对电路是否有影响?
2、有没有办法消除这个噪声?
3、如果接上补偿网络,空载输入电流是200mA,
断开补偿网络,空载输入电流是50mA,
那补偿网络是否可以不接?
谢谢。