Other Parts Discussed in Thread: TPS5410
系统仅有24V DC,需要用 运放实现音频滤波,之后进入D类功放。
需要+—5V供电,我是这么设想的,+5V供电通过24V DCDC变到8V左右,然后LDO变成+5V,选择TPS5410和LM78M05。 -5V通过MC34063(DCDC)变成-7V左右,然后通过2990-5.0(LDO),变成需要的-5V。 这么设计有没有什么问题?DCDC的器件参数如何确定? 这么设计的电源的GND是不是可以整个PCB都可以供GND。包括模拟信号参考的GND? 非常感谢!