系统仅有24V DC,需要用 运放实现音频滤波,之后进入D类功放。
需要+—5V供电,我是这么设想的,+5V供电通过24V DCDC变到8V左右,然后LDO变成+5V,选择TPS5410和LM78M05。 -5V通过MC34063(DCDC)变成-7V左右,然后通过2990-5.0(LDO),变成需要的-5V。 这么设计有没有什么问题?DCDC的器件参数如何确定? 这么设计的电源的GND是不是可以整个PCB都可以供GND。包括模拟信号参考的GND? 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
系统仅有24V DC,需要用 运放实现音频滤波,之后进入D类功放。
需要+—5V供电,我是这么设想的,+5V供电通过24V DCDC变到8V左右,然后LDO变成+5V,选择TPS5410和LM78M05。 -5V通过MC34063(DCDC)变成-7V左右,然后通过2990-5.0(LDO),变成需要的-5V。 这么设计有没有什么问题?DCDC的器件参数如何确定? 这么设计的电源的GND是不是可以整个PCB都可以供GND。包括模拟信号参考的GND? 非常感谢!
shelton li 说:系统仅有24V DC,需要用 运放实现音频滤波,之后进入D类功放。
需要+—5V供电,我是这么设想的,+5V供电通过24V DCDC变到8V左右,然后LDO变成+5V,选择TPS5410和LM78M05。 -5V通过MC34063(DCDC)变成-7V左右,然后通过2990-5.0(LDO),变成需要的-5V。 这么设计有没有什么问题?DCDC的器件参数如何确定? 这么设计的电源的GND是不是可以整个PCB都可以供GND。包括模拟信号参考的GND? 非常感谢!
有考虑使用一颗DCDC芯片得到+/-5V电源,但是需要用到变压器。
你提供的方式当然可行,只是觉得你的方案需要2xDCDC, 然后再加两路LDO,比较麻烦。
前面论坛里面有讨论怎么把24V变成正负12V的电源,你可以参考一下。如果你对开关电源的纹波要求不高,比如10mV也可以,只要调节反馈电阻就可以得到+/-5V的应用。如果你对纹波要求比较高,可以考虑变成+/-7V,然后用LDO的方式。
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/21698/72421.aspx#72421