This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS79901压差计算的疑问

看到TPS79901数据手册里描写的压差如下:

其中Vin=Vout(NOM)-0.1V这一项怎么理解呢?Vin比Vout(NOM)低么?

谢谢!

  • Jerry Tang 说:

    看到TPS79901数据手册里描写的压差如下:

    其中Vin=Vout(NOM)-0.1V这一项怎么理解呢?Vin比Vout(NOM)低么?

    谢谢!

    我的理解是,当前测试条件是Vin比设置的输出电压低0.1V,此时调整管处于fully turn on的状态,该项表征了调整管的导通阻抗。

    对实际应用的指导意义是实际的最大压差应该比该电压高。

  • Hi

        我的理解是这个测试是在已知Vin而未知Vout情况下,固定Vin实现200mA输出时候,得到的最小管压降(full turn on状态)

        所以Vin=Vout-0.1只是一个预设,并不具备实际意义,而作为LDO,必然是Vin大于Vout .

  • tao smith 说:

    Hi

        我的理解是这个测试是在已知Vin而未知Vout情况下,固定Vin实现200mA输出时候,得到的最小管压降(full turn on状态)

        所以Vin=Vout-0.1只是一个预设,并不具备实际意义,而作为LDO,必然是Vin大于Vout .

    你的理解应该是对的。Vout处于未知状态,但是预设的Vout一定比当前测试过程中的Vout电压高,这样才能处于full turn on状态。

  • 各位,

    有没有相关的测试方法可以参考一下,这样更加清楚一些。

    谢谢!

  • Jerry Tang 说:

    各位,

    有没有相关的测试方法可以参考一下,这样更加清楚一些。

    谢谢!

    提供一种方法供参考,通过分压电阻将Vout设置到3.3V,先将VIN升至4V,此时输出电压为3.3V,输出电流设置成100mA。

    将VIN降至3.2V,Vout也会随之下降,VIN-Vout的值也就是这个电压。