This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tps53355,带3A以上负载LL脚震荡

原理图按照datasheet上的建议电路所搭。5V转3.6V。

上图是输出0到2A时的LL脚上的波形。

上图是输出3A时LL脚的波形。

上图是输出从3A变成3.1A时LL脚波形。不知道为什么3A时波形只震荡2,3次,3.1A时震荡突然多了这么多。并且导致效率突然下降,输出电压下降。

上图是我进一步加大负载至4A,黄色为LL波形,红色为输出电感上波形。

  • 1. 有没有检测带载后输入电压的值?要确保Vin不能欠压。

    2. 请问VBST与LL之间的电容多大?

  • 你接的是哪种模式,电感纹波耦合的还是输出电压纹波采样的

    请发原理图出来看看

  • Vin电压一直大于1.5V。

    VBST与LL之间是1Ω和104的电容串联。

    现在改变LL与地之间(这个电路是否为snubber电路?)串联的电阻电容,带载能力得到改善,现在最大能带9A负载。LL与地之间是1Ω与224电容串联。

    现在的问题是负载大于5A后效率上不去。而且输出负载调整率也差不多有4%了。

    输出电流 输出电压 输入功率 效率
    1A 3.69V 4W 92.3
    2A 3.67V 7.92W 92.7
    3A 3.66V 11.06W 91.8
    4A 3.64V 16W 91
    5A 3.62V 20.36W 88.9
    6A 3.6V 24.8W 87.1
    7A 3.58V 29.45W 85.1
    8.5A 3.54V 36.73W 81.9
  • 试过Auto Skip和Force CCM两种模式。

    不太明白你说的电感模式指的是什么。由于手头没原理图,今晚临时整了一个。贴上来一起讨论。你看这样是纹波耦合还是纹波采样?

    tps53355.rar
  • 现在还出现的一个问题是带载大于4.2A启动不了,减小负载至4.1A时可以正常启动。我贴几个主要管脚的图一起讨论下。

    上图黄色为RF脚,绿色为LL脚。下半屏为上半屏白色竖条的放大。

    上图黄色为TRIP脚,绿色为LL脚。

    上图黄色为MODE脚,绿色为LL脚。

    上图 黄色为VDD,绿色为LL脚。

    上图黄色为VREG,绿色为LL脚。

    上图为黄色为VIN,绿色为LL脚。

    上图为黄色为PGOOD,绿色为LL脚。

    上图 黄色为VBST,绿色为LL脚。