开发板上用的DSP6678,电源管理用的是UCD9222+UCD7242,用TI的usb-to-gpio进行设置,但是不会用编程器,不知道哪里有教程,视频或电子的都可以,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,可以参考这个文档:《Isolated Fusion GUI User Guide》。是讲解如何使用GUI软件,但与支持UCD9222的略有不同,因为配置UCD9222时,运行的GUI是非隔离电源模式。
还可以参考我的一篇 应用笔记:《数字电源UCD92xx 输出电压波形的优化》。也是涉及到了GUI的配置。
您好,我当时记录了下,写了个文档,但在家里的笔记本上,晚上给您发份吧,仅供参考
期待着,能不能加你的QQ好友,新手有挺多问题没地方问,也不知道该怎么问。我 企鹅:44二44八4三三
1)如何在烧写前检验Digital power Designer的配置文件是否正确?
2)我的Digital power Designer 中没有导出x0格式文件的选项,这是为什么?那如何对UCD9222进行烧写呢?
你好 学长,我想请教关于TI的USB-TO-GPIO使用和电池管理方面的知识,请加我QQ好吗?494647710 谢谢!
板上用UCD9222+UCD7242
前期按照TI文档《UCD92xx GUI Improvements in Fusion Digital Power Designer v1.7.pdf》进行选择
可以在offmode模式下先建工程,也可以在onmode模式下进行工程,但安全起见,建议在offmode模式下,先建好工程,设置都正确后,再进行上电下载等
具体设置
1,进行器件选择
2,输入设置及原理图参数设置,设置完需要点击write to hardware保存
基础设置
不同通道之间切换设置,按上面2、3步骤进行实际设置
详细参数设置
3.,实时监测状态是否正确
下载固化
1, 导出需要文件
2, Download
选择firware download tool,进行烧写
3, 烧写
选择正确地址及文件,点击start,进行烧写,等待信息成功后,关闭对话框,有关详细下载步骤参照《Firmware Download User's Guide.pdf》
重新上电检查