你好,我们在使用贵司的开关电源芯片,想对环路再了解下。有以下3个问题请教下:
1,可以帮忙提供下EXCEL补偿器的原档吗?如下图第1项:

2,如果采用VNA网络分析仪测试环路,需要单独的波形发生器提供交流小信号吗?另外由于输出有直流会不会损坏网分的PORT1和PORT2呢?因为VNA的PORT输入阻抗分别是75欧姆或者50欧姆。可以帮忙提供下关于网络分析仪测试环路的一些文档吗?如下图:

3,关于测试环路增益及相位 对于800W以上的大功率开关电源有必要测试吗?还是只对小功率小信号分析比较有用?
以上,感谢!