按照评估板电路做了一个6678的板子,用5V的电源给UCD9222供电,用的是两个10K的电阻分压给VINMON引脚,之后板子都调通了。
后来又做了一块板子,改成了12V供电,但是忘了改分压电阻,直接烧写了之前的配置文件,7242无输出,后来才查到这个问题。
VINMON引脚分压之后应该是6V,但是实际测量是4.96V,现在修改配置之后发现1V输出不稳,在0.8到1.2之间波动,不知道是不是
一开始给VINMON的电压超过2.5V,而后没有相应地修改配置,损伤了片子,求高手指导! 急求!!!