This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCD9222电源输入给VINMON超过了2.5V,对UCD9222有损伤吗?

按照评估板电路做了一个6678的板子,用5V的电源给UCD9222供电,用的是两个10K的电阻分压给VINMON引脚,之后板子都调通了。

后来又做了一块板子,改成了12V供电,但是忘了改分压电阻,直接烧写了之前的配置文件,7242无输出,后来才查到这个问题。

VINMON引脚分压之后应该是6V,但是实际测量是4.96V,现在修改配置之后发现1V输出不稳,在0.8到1.2之间波动,不知道是不是

一开始给VINMON的电压超过2.5V,而后没有相应地修改配置,损伤了片子,求高手指导! 急求!!!

  •  你好,VINMON这个引脚是一个运放的输入,正常应用不能超过2.5V,最大耐压为3.8V。

    如果是长时间加压到6V,是极有可能损坏芯片的。

     

    你可以在on-line GUI上的Monitor菜单看一下,是否有Vin Fault,以此确定是否是欠压导致的输出不稳定。

    或者直接将欠压保护的response修改为ignore试试

  • 谢谢您的解答!Vin改成ignore之后没有效果还是有0.5V的波动,Vout输出设置为1V不稳定,有时会引起过压

    保护,将其改为ignore之后可以输出,但是不稳定,有0.3V的波动。后来把7242换了,输出一样不稳定;之后

    又把9222换了,还是不稳定,将频率从799kHZ调节至500kHZ波动稍小,但效果不明显。将开发板上给的工程

    文件拷贝进去,还是同样的结果。

            Design菜单里面的相频幅频曲线不是很好(有一个白圈和实心圈挨得很近);Time Sim Data中的Iout Phase呈

     (手画的示意图),

    而正常的图形应该是 ,这都是要设置哪些参数啊?

     

  • 有如下几点:

    1. 输出电压有0.3V的波动,是在GUI上看到的,还是实测的?如果是实测,是否采用地线环方式,将噪音/干扰压倒了最低?

    2. 实测时,输出的载多大?

    3. Desginer中的幅频和相频曲线是可以参考的,但前提是将硬件设计参数录入到了GUI中,请确认是否录入了?

  • 附件文档可以参考。

    Design Guide.pdf