Other Parts Discussed in Thread: TPS54331
最近在用TPS54331做一个降压的应用:我的输入电压范围为6-8.2V。要求输出电压稳定在5V,额定输出电流至少能够达到1.5A。
具体的电路参数和版图请见最后的附图。
我的异常情况是这样的:当负载较重时,没有问题,一切工作正常。当空载,或者负载很轻时,输出端无法稳住电压,输出电压会以2V左右的幅度呈现三角波形波动,同时TPS54331会发出轻微的响声。输出波形见下图:(PS,此时PH脚的波形与输出波形完全一致。)
此时COMP脚的波形如下图:
SS脚的波形如下:
我所选择的外部器件的参数参考了数据手册的内容,但由于采购等问题,做了一些调整和妥协。不知道是不是参数的问题,参数信息可以在我附件的原理图中获得,请各位工程师帮我分析一下,多谢!
原理图:
版图: