This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于UCC3895 CS引脚的使用疑问

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

各位,移相全桥主电路拓扑,控制IC采用ucc3895,使用中有以下疑问。

1、根据ucc3895 datasheet 芯片的原理框图,cs引脚是和2.5V和2V两个引脚比较,当cs电压>2.5V,应该是关断OUTA-OUTD的驱动;当cs电压>2V,应该是逐周期限制反馈控制的占空比。如果这样理解没错的话,CS采样主电路变压器原边电流,正常情况下应该限制 

原边电流的峰值,原边电流的峰值的最大值应该对应CS电压=2V,正常情况下应该cs电压不会超过2.5V。以上理解不知道对不对?

实际在使用的时候,好像原边电流并没有限制住CS电压=2V对应的原边电流峰值,还是必须接成ucc3895必须接成峰值电流控制才行,才能更好的控制原边峰值电流?并麻烦给个ucc3895峰值电流的接法,谢谢!

2、ucc3895 datasheet中,cs引脚采样母线的电流,母线电流应该是脉动的直流电,这样的话,通过电流互感器采样母线电流,电流互感器磁芯不会发生饱和吗?麻烦给予解答,谢谢!

  • 楼主,cs电压达到2v,触发cycle by cycle保护,芯片开始限原边电流。但如果故障很恶劣,比如直通等,原边电流继续上升,cs也会继续上升,达到2.5V后,会触发关闭驱动的保护。

  • 至于原理图设计,可以参考附件 P5

    UCC3895 EVM.pdf
  • 楼主,你的理解是正确的,如果按照这个连接和设计,电流互感器是会饱和的。但这个只是简化框图。

    具体可以参考上面的附件,有复位电阻。CT是不会复位的。

    2、ucc3895 datasheet中,cs引脚采样母线的电流,母线电流应该是脉动的直流电,这样的话,通过电流互感器采样母线电流,电流互感器磁芯不会发生饱和吗?麻烦给予解答,谢谢!

  • 您好!还想问一下,如果没有直通等异常的情况,cs电压达到2V,触发cycle by cycle保护,是不是原边电流就会一直处于cs=2V对应的电流峰值,不可能再出现原边电流再慢慢增大的情况?此外这个电流检测的噪声、毛刺等干扰,是通过RC滤波来处理的,RC会产生延迟,这个延迟一般控制在多少合适,除了和开关频率有关还和什么有关?谢谢。

    此外还想问一下,软启动过程中,应该不会封锁CS的cycle by cycle保护和关断驱动保护吧。

    按照我的理解如果缩短软启动时间,通过CS的cycle by cycle保护,限制原边峰值电流,一直以最大峰值电流对移相全桥副边输出电容充电,应该可以缩短输出电压的上电时间,输出电压尽快建立,这样理解有无问题,且这样做的话,有没有什么问题?谢谢!

  • 通过RC滤波来设置一个叫做blanking 的时间是很有必要的,如你所说,可以滤除毛刺等干扰。通常可以设置100ns左右,实际调试时还可以微调。

    是可以的,缩短缓启时间,可以使副边电压很快的建立。但如果CS电压充的太高,有可能达到2.5V而使系统重启。建议不要设置缓启动太快。

     

x 出现错误。请重试或与管理员联系。