Other Parts Discussed in Thread: UCC3895
各位,移相全桥主电路拓扑,控制IC采用ucc3895,使用中有以下疑问。
1、根据ucc3895 datasheet 芯片的原理框图,cs引脚是和2.5V和2V两个引脚比较,当cs电压>2.5V,应该是关断OUTA-OUTD的驱动;当cs电压>2V,应该是逐周期限制反馈控制的占空比。如果这样理解没错的话,CS采样主电路变压器原边电流,正常情况下应该限制
原边电流的峰值,原边电流的峰值的最大值应该对应CS电压=2V,正常情况下应该cs电压不会超过2.5V。以上理解不知道对不对?
实际在使用的时候,好像原边电流并没有限制住CS电压=2V对应的原边电流峰值,还是必须接成ucc3895必须接成峰值电流控制才行,才能更好的控制原边峰值电流?并麻烦给个ucc3895峰值电流的接法,谢谢!
2、ucc3895 datasheet中,cs引脚采样母线的电流,母线电流应该是脉动的直流电,这样的话,通过电流互感器采样母线电流,电流互感器磁芯不会发生饱和吗?麻烦给予解答,谢谢!