This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

推荐一款电源管理芯片 带路径管理,两节锂电池充电,系统电源输出电流为3-5A

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

开关模式的最好,谢谢!

  • 您是需要电池管理类的解决方案吧,帮您的帖子转到电池管理看看

  • 你看下BQ24133是否能满足需求?

  • 你好,我想问一下,这颗料的原理图上,右上边接到system的是接到哪里的,我好像只要给电池充电就好,为什么还要接到系统上,这个系统指的是什么?

  • 还有,就是我用的是两个电池,怎么接呢,原理图上左边和右边各有一个电池接口,我在画pcb板时要把两边的电池接口接到一起吗?

  • 你好,

    这里的system就是指需要电池供电的整个系统,如手机,笔记本中需要电池供电所有部分都可以认为是这个system。一般这样的应用中会要求充电IC有路径管理功能,就是充电IC给system供电的同时也能正常的给电池充电。

  • 你好,你的意思是,如果没有电池的话,充电适配器直接给系统供电?这样的话,我的系统和电池就要并联在这两个点上了,对吧?

    那如果我把系统供电直接接到电池上,在没有电池的情况下插上充电适配器,正个系统也没有电了吧?如果这样的话,原理图上怎么接才正确,是电池加个二极管到上面接系统的位置吗?

    规格书上的原理图有两个VBAT的位置,这两个点在布板时是否要合在一起?规格书上的两节电池原理图默认的充电电流是多大?

    此外,充电EVM的作用是什么,我现在手上也有一块这样的EVM,我拿到手上只是测试下参数还是有其他什么作用?

     

    谢谢!

     

  • 你好,

    BQ24133数据手册上给出了两种应用电路图,第4页的是典型应用,输入电压经过Q1,Q2和RAC直接给系统供电,同时从PVCC通过内部开关管组成的buck电路给电池充电,电池充电电路和给系统供电路径是分开的,充电电流和充电电压可以单独控制。当充电适配器拔出时,Q3迅速导通,系统改由电池供电。这种结构DCDC电路只用处理充电部分的能量。系统所需的电流路径上的损耗很小。但是系统端的耐压需要按输入适配器的电压来设计。

    对于第5页的应用电路,系统直接接在电池一端,buck电路处理的能量是整个系统加上充电部分之和。系统端的耐压值只需要按电池电压来设计。但系统电压会受到电池电压的影响,例如电池被过放,系统关机后,插入适配器系统电压仍为电池电压,可能需要充电一段时间系统才能重新开机。

    你说的两个BAT是指下图中的两个BAT吗?它们都是指同一个电池,左边是用来给芯片自身供电的,右边的就是指电池包的正极。

    EVM板就是提供了对芯片评估的硬件电路,你可以按照你的应用进行测试,为你在正式设计电路前提供一个可以工作的评估电路,加快你选型和设计的进度。

    谢谢。