开关模式的最好,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,你的意思是,如果没有电池的话,充电适配器直接给系统供电?这样的话,我的系统和电池就要并联在这两个点上了,对吧?
那如果我把系统供电直接接到电池上,在没有电池的情况下插上充电适配器,正个系统也没有电了吧?如果这样的话,原理图上怎么接才正确,是电池加个二极管到上面接系统的位置吗?
规格书上的原理图有两个VBAT的位置,这两个点在布板时是否要合在一起?规格书上的两节电池原理图默认的充电电流是多大?
此外,充电EVM的作用是什么,我现在手上也有一块这样的EVM,我拿到手上只是测试下参数还是有其他什么作用?
谢谢!
你好,
BQ24133数据手册上给出了两种应用电路图,第4页的是典型应用,输入电压经过Q1,Q2和RAC直接给系统供电,同时从PVCC通过内部开关管组成的buck电路给电池充电,电池充电电路和给系统供电路径是分开的,充电电流和充电电压可以单独控制。当充电适配器拔出时,Q3迅速导通,系统改由电池供电。这种结构DCDC电路只用处理充电部分的能量。系统所需的电流路径上的损耗很小。但是系统端的耐压需要按输入适配器的电压来设计。
对于第5页的应用电路,系统直接接在电池一端,buck电路处理的能量是整个系统加上充电部分之和。系统端的耐压值只需要按电池电压来设计。但系统电压会受到电池电压的影响,例如电池被过放,系统关机后,插入适配器系统电压仍为电池电压,可能需要充电一段时间系统才能重新开机。
你说的两个BAT是指下图中的两个BAT吗?它们都是指同一个电池,左边是用来给芯片自身供电的,右边的就是指电池包的正极。
EVM板就是提供了对芯片评估的硬件电路,你可以按照你的应用进行测试,为你在正式设计电路前提供一个可以工作的评估电路,加快你选型和设计的进度。
谢谢。