您好,
前两天我提了一个关于TPS54620给FPGA供电的问题,这两天在测试,但是发现了好多问题。
我的设计是:先把9V电源经过一个TPS54620,得到一个5V,6A的VCC,然后再由这个VCC,再次经过几片TPS54620得到3.3V 3A,1.8V 3A,1.0V 3A。我知道这种提供电源的方法不太好,可是现在电路板已经这么做出来了,要进行测试。
根据SwitcherPro的电路图,我的原理图如下:其中VCC=9.0V
现在的问题是,第二级的输出VCC3.3一直为0。但是第一级的输出VCC5.0是正确的,实际输出5.08V,还有VEN1 = 1.18V,没有达到1.21V。首先,我怀疑是VEN1电压不够,将R97增加到100K,这时VCC5V0变成了4.2V左右,VCC3V3大约在2V左右,请问这是为什么?
其次,在datasheet中对于EN的说明:Float to enable,是不是说当EN悬空,默认enable?要是这样的话,我去掉R117和R97,第一级的输出依然正常,第二级又变成了1.532V,请问这又是哪儿错了?
谢谢