This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27426: State Subclass寄存器配置相关问题

Part Number: BQ27426

TI的工程师,您好!

我司项目中,在使用BQ27426时,对IC手册中有部分寄存器的含义的理解存在一些不清楚的地方!

1、Qmax cell

该寄存器的值表示的是外接化学电池真实的最大容量,而且该值会由gauge在运行过程中,定期自动更新,对于用户来说,我们不需要对该寄存器进行初始化配置,有需要时,只读即可。是这样的吗?

2、update status

该寄存器的bit0和bit1用于控制对Qmax和RA table的更新的使能,gauge在运行器件,当Qmax和RA table需要定期更新时,bit0和bit1必须保持为0;

bit7反应gauge是否处于SEALED状态;除此三个bit外,其他bit均为定义功能;

------该理解是否正确?用户是否可以对该寄存器进行写操作?

3、Reserve Capacity

该寄存器用于预留容量的设置(预留容量的含义:在恒流负载下,当电池容量检测为0后,电池电压达到Terminate Voltage时,电池的实际剩余容量),其作用是用于受控关机;

因此,该寄存器的值,可以由用户根据实际情况,自行设置;

------该理解是否正确?

thanks!

  • 您好

    1, Qmax cell 0不需要修改,会自动更新

    2, Qmax和RA table不是定期更新,在您制作golden文件时设置为0, 学习成功自动更新为1,不需要手动修改。其他bit没有介绍,默认为0

    3,Reserve Capacity可以由用户根据实际情况,自行设置