TI的工程师,您好!
我司项目中,在使用BQ27426时,对IC手册中有部分寄存器的含义的理解存在一些不清楚的地方!
1、Qmax cell

该寄存器的值表示的是外接化学电池真实的最大容量,而且该值会由gauge在运行过程中,定期自动更新,对于用户来说,我们不需要对该寄存器进行初始化配置,有需要时,只读即可。是这样的吗?
2、update status

该寄存器的bit0和bit1用于控制对Qmax和RA table的更新的使能,gauge在运行器件,当Qmax和RA table需要定期更新时,bit0和bit1必须保持为0;
bit7反应gauge是否处于SEALED状态;除此三个bit外,其他bit均为定义功能;
------该理解是否正确?用户是否可以对该寄存器进行写操作?
3、Reserve Capacity

该寄存器用于预留容量的设置(预留容量的含义:在恒流负载下,当电池容量检测为0后,电池电压达到Terminate Voltage时,电池的实际剩余容量),其作用是用于受控关机;
因此,该寄存器的值,可以由用户根据实际情况,自行设置;
------该理解是否正确?
thanks!