This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ35100: 如何才能在连接电池之后准确的读出电池的剩余容量

Part Number: BQ35100


我现在需要在连接电池之后读出电池的剩余容量,

电池型号为:FANSO ER14505 3.6v 2600mAh

我选择的chemistry ID为0660

在我连接电池后,我的软件界面是这样子的

但是在连接状态下我持续的对电池进行放电之后,电池的容量百分比没有变化,

但是在我没有负载的情况下,断开电池再连接后,每次连接电池的容量就会下降2%,

在我点击NEW_BATTERY后,容量又恢复到初始的容量,

也就是说我对电池进行放电之后,读到的容量是没有变化的

所以我不清楚是什么原因造成的

还是说  锂亚硫酰氯电池  电池的特性就是如此,在没有完全放电完成之前会一直保持如此?