我现在需要在连接电池之后读出电池的剩余容量,
电池型号为:FANSO ER14505 3.6v 2600mAh
我选择的chemistry ID为0660
在我连接电池后,我的软件界面是这样子的

但是在连接状态下我持续的对电池进行放电之后,电池的容量百分比没有变化,
但是在我没有负载的情况下,断开电池再连接后,每次连接电池的容量就会下降2%,
在我点击NEW_BATTERY后,容量又恢复到初始的容量,
也就是说我对电池进行放电之后,读到的容量是没有变化的
所以我不清楚是什么原因造成的
还是说 锂亚硫酰氯电池 电池的特性就是如此,在没有完全放电完成之前会一直保持如此?