This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54331: 空载条件下,输出电压不正确并且浮动

Part Number: TPS54331

你好,电路见上图,空载情况下,输入5V,输出会浮动,加上负载则输出正常的3.3V,下图是利用示波器观察到到输出电压的波形,BOOT引脚处波形也相同。

下图为VSNS的波形

下图为PH的波形

是否是因为IC进入了轻载模式导致的上述问题。

  • Hi

        在输出增加100uF电容后调整comp补偿看看。

        空载下输出纹波会相对大一点点,是正常的。如果你希望纹波尽量小,可以在输出增加一个磁珠和电容,构成LC滤波。(注意磁珠电流足够)

  • 你好,上方的图BOOT和PH放反了。补充一下现象,电感会发出响声。

    根据您的建议在输出电容处加80uf电容

    PH波形图

    VSNS波形图

    我尝试将5V输入电压增加到5.7V左右,能得到稳定的电压3.3V

    测得PH波形如下

    在空载的情况下,输入电压和输出电压是否要求比较严格,需要大一些电压。

  • HI

       第三四个波形是正常的。

       用示波器测试芯片Vin脚电压是否有瞬态的拉低?   按照你的参数,70%左右的占空比应该是没有问题的。(注意输入电容尽量靠近芯片Vin脚)

  • Hi

        电路建议你借助芯片网站的在线仿真webench确认一下,注意参数一致,特别是输出电容,这个决定了补偿。