原理图如下:
输入0-4V,5MHz方波,波形如下:
当VDD_ADJ=9V,输出悬空时,波形正常:
当VDD_ADJ=12V, 输出悬空时,波形出现抖动:
仔细观察可以发现,此时的脉宽以“大-小-大-小”变化。把输出接入频谱仪,可以看到产生了2.5MHz的1/2次谐波。
请问如何解决这个抖动问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
原理图如下:
输入0-4V,5MHz方波,波形如下:
当VDD_ADJ=9V,输出悬空时,波形正常:
当VDD_ADJ=12V, 输出悬空时,波形出现抖动:
仔细观察可以发现,此时的脉宽以“大-小-大-小”变化。把输出接入频谱仪,可以看到产生了2.5MHz的1/2次谐波。
请问如何解决这个抖动问题?
HI
建议先做两个测试:
1. VDD电容1uF增加到10uF看看?
2. 其次建议你将频率降低一些看看效果?
你好
两个测试都做了,对抖动没有效果。
阈值电压大概是9.3V左右,超过这个电压抖动就突然出现。
加1uF电容,降频到1MHz,这个阈值电压基本都不变。
VDD上有十几mV的同频纹波,纹波大小和形状在阈值电压附近没有什么突变。感觉像是UCC27512器件本身的问题。
GND不是功率地,实际上电路板里没有功率MOS,UCC27512输出悬空
Hi
重新确认下,VDD电压从9.3V以上才出现上述抖动异常?
在OUT脚增加一个2nF的电容看看?