This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS40210带载能力差

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

按照TI设计软件搭的TPS40210 boost电路,从24V升到200V,输出电流设计为0.2A。一直以为电路出现问题,结果是芯片的问题。。。费了很大劲

现在可以达到24V到190V左右了。不过新的问题又来了:

空载电压190V,带上负载电路后电压一直将到零!而且断了电源也不恢复。

我的负载电路是一个考毕兹振荡电路,很想知道问题出现在哪里?是电流不够么?

  • 你好,请你注意一下对于boost电路如果你让他工作在CCM模式下时,要求的最大峰值输入电流是1.2*Iout*vout/vin,那么简单的评估你这个项目

    1.2*0.2*8=1.92A,如果不采用比较大的输入电容,那么你的供电源应该能够有足够的带载能力。谢谢!

  • 5倍以上的升压比,建议还是考虑级联的方案

  • 谢谢你的回答。

    我一直很想知道我所搭建的boost电路是工作在什么模式下。按照TI公司“Understanding Boost Power Stages...”这篇文章里讲的Lmin>VoTs/16*Io(crit)(不知道Io(crit)是不是指Vo/R,R是最后的分压电阻?),那么该boost 电路工作在DCM模式下。。。

    如果要想工作在CCM模式下,我得将电感增大到10.7mH。。。不知道这么推对不对

    该电路输入电容是10uF/50V,应该不大吧,事实上电源带载能力不行。。。问题还可能出现在哪里呢?设计的是0.2A输出电流应该够用的了

    之前用另一款boost芯片搭的电路没出现过这种问题,当时测的输入电压也是24V,输入电流1A多一点。输出都上300V了。(TPS40210最大260V啊)

  • 谢谢你的回答。

    升压比确实有点大(200V/24V=8.3),升压比大会带来什么影响呢?带载能力差、效率低还是其他问题。那么按照Webench软件设计的,也应该没什么问题吧。我是初学者,还请多多指教哈。