Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ24295
在使用BQ24195设计一个移动电源前,想先问清楚一下以下几个问题:
1, USB 输入限流 是包括 PMID 输出电流+ battery charge电流的总和吗? 因为我看BQ24195的功能方框图中Vbus接有电源进来时,电流有两个通路,一路给PMID输出,一路给电池充电。
2,BQ24195规格书里 应用电路中在Vbus的输入通路上有Q1 CSD25302Q2 ,Q2 S2312DS和一些阻容组成的开关电路,我能取消这路份吗?IC内部的Q1能否防止PMID的电流倒灌到Vbus?
3 USB D+ D- 能否悬空?还是要接电阻上拉或下拉? 怎么接?
4, 因为我的MCU没有IO口作I2C通信了,能否使用BQ24195的 default mode,我只用一个IO口控制CE来控制IC?
5,我输入限流1.5A,使用default termiation current 256mA, 这样的话电池是否没完全充满呢?
请帮忙解答,谢谢!