This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24195 使用的一些问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ24295

在使用BQ24195设计一个移动电源前,想先问清楚一下以下几个问题:

1, USB 输入限流 是包括 PMID 输出电流+ battery charge电流的总和吗? 因为我看BQ24195的功能方框图中Vbus接有电源进来时,电流有两个通路,一路给PMID输出,一路给电池充电。

2,BQ24195规格书里 应用电路中在Vbus的输入通路上有Q1 CSD25302Q2 ,Q2 S2312DS和一些阻容组成的开关电路,我能取消这路份吗?IC内部的Q1能否防止PMID的电流倒灌到Vbus?

3 USB D+ D- 能否悬空?还是要接电阻上拉或下拉? 怎么接?

4, 因为我的MCU没有IO口作I2C通信了,能否使用BQ24195的 default mode,我只用一个IO口控制CE来控制IC?

5,我输入限流1.5A,使用default termiation current 256mA, 这样的话电池是否没完全充满呢?

请帮忙解答,谢谢!

  • 你好,

    1,BQ2419x系列的输入限流都是通过检测Vbus和PMID之间的Q1管上的电流实现,所以其限流值是两路电流的总和;

    2,BQ24191的application schematic中Vbus外部电路适用于adapter detection。当adapter插入后,外部电路的Q1导通,同时将OTGpin拉低,关闭boost mode。对于BQ24195,在boost mode时,IC内部的Q1是导通的,不能防止PMID倒灌到Vbus,所以才需要外部电路。楼主可以考虑BQ24295,这颗料已经将adapter detection during boost mode 集成在芯片内部,在Vbus接到输入时Q1导通。但是其boost输出电流最大为1.5A。

    3,BQ24195是支持D+/D-检测的。在实际应用中BQ24195的D+/D-是悬空的,它需要和接入的adapter port或USB port的D+/D-连接后检测输入port的类型。在EVM板上测试时可以将D+/D-短接作为adapter输入类型。

    4,termination current越小,电池确实能充的越满,但从锂电池充电曲线可以看到,在恒压充电阶段,充电电流下降到一定程度,减小termination current不能增加多少电池能量,还要增加较长的充电时间。default termination current可以满足一般的应用。

  • 你好:

    请问bq24195充电芯片,充电电流是硬件控制还是利用I2C来配置代码控制。

    若硬件可以控制,那个引脚控制。