这个波形是 下面这个点上的波形 后面那个震荡是从哪里来的 如何避免 假如有这个震荡的话 应该会造成后级电压震荡是把
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
这个震荡是正常的。震荡是由于电感电流断续后,输出电感、二极管寄生电容和MOS管寄生电容之间的振荡,这是不可避免的。
这不会造成后级电压的振荡,因为后级的LC滤波的谐振频率远远小于振荡频率,这个频率的振荡会被滤除。
谢谢,希望这些可以帮到你。