TI专家,您好
我想做一个输出电压可调的电源,当输入电压范围为5V~0V时输出范围为40V~200V。上面图片是测试电路。如上图所示,模拟信号DA用来调节输出电压。目前的情况是电压输出范围为170V~200V。不能调到小于170V输出。后来我发现是因为DA的值到达1V的时候就不能往上增加了。后来我断开R5,发现DA的电压可以达到4V的。很奇怪FB管脚会把DA电压拉低吗?
另外还想请问一点,反馈补偿网络C6,C7,R3的值是基于R2=178 ohm并且没考虑R5的情况下计算得到的,现在把R2变为200欧以及加上R5会不会要重新计算C6,C7,R3的值呢?